This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:上拉值- TRIG、INT、EN

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026326/lp55231-pullup-values---trig-int-en

器件型号:LP55231

我想弄清楚121K 欧姆电阻器是否是上拉 LP55231上的 TRIG、INT 和 EN 引脚的理想选择。 我知道数据表的第8.1节建议在120k 至180k 范围内"用于两个器件"。 单个器件的最佳选择是什么?

对于我来说、超过10k 上拉电阻的任何值似乎都很弱。

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    121k Ω 上拉电阻器可能太大。 您可以参考典型的单器件应用、将 TRIG 引脚接地并将 INT 引脚配置为 NC。 对于 EN 引脚、无需上拉。  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    由于我的控制器的性质、我希望确保 INT 和 EN 在启动期间处于已知状态(我决定将 TRIG 引脚接地)。 因此、我希望 在这些引脚上包含上拉电阻器。 我不关心低功耗、我想将噪声的影响降至最低。

    根据数据表、我找不到 INT 或 EN 引脚无法处理10k 上拉电阻的原因。 EN 引脚似乎具有高阻抗、INT 引脚似乎能够处理高达3mA 的电流。  

    我是否遗漏了一些东西、或者上拉电阻是否在10k 范围内? 121k 的规格让我有点失望。

    谢谢、  

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我将向您发送一封电子邮件以回复此问题。  

    此致、  

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    文档中的快速摘要我们发现、计算适当的上拉/下拉电阻值非常有用:

    e2e.ti.com/.../Pullup_5F00_Pulldown_5F00_Resistor_5F00_Calculation.pdf

    根据第2节:计算上拉电阻器范围、在 TRIG/INT 引脚上进行计算可生成1.1k Ω 的最小上拉电阻器值和990k Ω 的最大值。 数据表中规定的典型120k~180k Ω 在该范围内。  

    此致、  

    Aaron Bing