尊敬的 TI 同事:
TPS62097QWRGTRQ1是采用 Melexis 摄像头传感器的 TimeOflight 参考设计的电源链的一部分。 这意味着 Melexis 的客户可以看到我们经过验证的设计、并通过使用 TI 器件成为 TI 客户。
基于 TPS62097QWRGTRQ1的直流/直流转换器从2v7转换为1v2:

问题在图中是 FB 环路中的 R5。 根据此处的数据表、应该是10k 向上和20k 向下、但电压错误- 1v6而不是1v2。 我需要降低两次上电阻器-它工作正常。 但是、由于我们希望获得大量的参考设计、因此我们希望向 TI 澄清这一点、不要冒险。
电感足够大、可以提供良好的纹波、不会饱和-我可以保证。 此外、尝试不同的电感-效果稳定、无变化。
我们的布局如下所示:

FB 分压器(滤波电容)热侧的示波器图提供了接近12mV rms 的噪声。 这是一个数字电源、此噪声是可以接受的。 我看不到任何不稳定性、未补偿的极点等等。

在理论上、数据表中的公式应为:

因此、0.8*(1+10K/20k)= 0.8*1.5 = 1.2V。 但实际上、1v6是不可接受的。 同样、如果我使用5k 作为上电阻器、理论上会给出 0.8*(1 + 5/20)=1V、但在实践中会得到我需要的1v2。
感谢您对这种不匹配的任何想法、因为它看起来基准电压不是0.8V、而是接近1.0V。