请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940-Q1 大家好、TI 支持团队
关于 TPS25940-Q1的 PGTH 引脚、如果未按如下所示使用、则应将其连接到 OUT 引脚或 GND。
在 VCU 中、它使用一个100K 电阻器连接到 OUT 引脚。 (在下面的电路图中、R5=DNI、R4=100K)
连接到 OUT 引脚时、请询问是否有标准值。


谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队
关于 TPS25940-Q1的 PGTH 引脚、如果未按如下所示使用、则应将其连接到 OUT 引脚或 GND。
在 VCU 中、它使用一个100K 电阻器连接到 OUT 引脚。 (在下面的电路图中、R5=DNI、R4=100K)
连接到 OUT 引脚时、请询问是否有标准值。


谢谢。
此致、
mj