This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:[TPS25940-Q1]有关 PGTH 连接电阻值的查询

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027890/tps25940-q1-tps25940-q1-inquiry-about-pgth-connection-resistance-value

器件型号:TPS25940-Q1

大家好、TI 支持团队

关于 TPS25940-Q1的 PGTH 引脚、如果未按如下所示使用、则应将其连接到 OUT 引脚或 GND。

在 VCU 中、它使用一个100K 电阻器连接到 OUT 引脚。 (在下面的电路图中、R5=DNI、R4=100K)

连接到 OUT 引脚时、请询问是否有标准值。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    因此 没有标准值。 您可以像这样进行连接。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    因此 没有标准值。 您可以像这样进行连接。  

    此致

    Kunal Goel