This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180替代产品

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027857/ucc28180-ucc28180-replacement

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28019A

大家好、

我们是否有任何 PFC 控制器可以直接替代 UCC28180? 如果没有,是否有类似的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing

    UCC28180没有引脚到引脚的替代产品。 类似的解决方案是 UCC28019A。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回复。 您能否在这两个器件之间共享比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28180

    UCC28019A

    频率范围

    18kHz 至250kHz、可编程

     65kHz、固定

    VCC 打开(UVLO)

    最大12.1V /最小10.8V

    11V 最大值/9V 最小值

    (UVLO)的 VCC

    9.1v 最小值

    9V (最小值

    UVLO 迟滞

    1.7V 典型值

    1V 典型值

    VCC 绝对最大值

    22伏

    22伏

    不同温度下的频率容差

    在 Fsw 范围18kHz 至180kHz 内为+/-10%

    仅在65kHz 时为-12.3%至9%

    VREF Tol 过热

    -2.6%+3%

    +/- 2%

    峰值电流限制

    -0.4V 典型值、与 UCC28019A 相比、RSHUNT 降低了50%以上

    -1.08V 典型值

    软过流限制

    -0.285V、性能更高

    -0.73V

    电流环路控制电路

    针对 iTHD 上的低偏移效应进行了修整

    未修整

    增强型动态响应(EDR)

    欠压、95% VREF 时为5倍增益

    过压、在105% VREF 时为5倍增益

    仅欠压、

    95% VREF 时的增益为10倍

    OVP 保护

    (VREF 的%)

    多级保护、可实现逐周期 OVP:

    -在105%时、增益为5倍、对电压环路的响应速度更快

    -电压为107%时、VCOMP 引脚通过内部4k Ω 放电

    -在109%时、栅极输出关断

    105% VREF、栅极输出关断

    栅极关断后的 OVP 恢复阈值(VREF 的%)

    102%

     突发 模式期间的可闻噪声

    -突发模式期间没有可闻噪声

    -无需使用 ICOMP 上拉电阻器

    -

     需要 ICOMP 上拉电阻器来解决突发模式可闻噪声问题

    栅极驱动(SRC/SNK)

     1.5A/2A

    1.5A/2A

    栅极电压钳位

    15.2V 典型值、支持 IGBT 栅极驱动

    典型值12.5V

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的分享。  

    客户还想知道这两种器件的性能。 UCC28180是否具有经过修整的电流环路、因此具有更好的 iTHD 性能?  

    如果使用外部 OCP、客户是否可以 对 UCC28180或 UCC28019A 使用相同的 Rsense (3mΩ Ω)? 功率约为3kW。 将 UCC28180替换为 UCC28019A 时、客户是否需要注意任何事项? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing

    1.是的、UCC28180的 iTHD 比 UCC28019A 好。 因为 UCC28180是 UCC28019A 的升级版本。 修整电流环路是实现更佳 iTHD 的主要方法。  

    2.建议根据 UCC28019A 的 OCP 阈值设计 Rsense、因为 ISENSE 信号不仅适用于 OCP、还用于电流反馈。  

    在 Rsense 旁边、UCC28019A 的引脚4应该被配置为欠压/欠压功能。

    最重要的一点:您应该确保可以购买或不购买 UCC28019A、因为许多器件都存在短缺问题。  

    云生