主题中讨论的其他器件: UCC28019A
大家好、
我们是否有任何 PFC 控制器可以直接替代 UCC28180? 如果没有,是否有类似的建议? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC28180 |
UCC28019A |
|
频率范围 |
18kHz 至250kHz、可编程 |
65kHz、固定 |
VCC 打开(UVLO) |
最大12.1V /最小10.8V |
11V 最大值/9V 最小值 |
(UVLO)的 VCC |
9.1v 最小值 |
9V (最小值 |
UVLO 迟滞 |
1.7V 典型值 |
1V 典型值 |
VCC 绝对最大值 |
22伏 |
22伏 |
不同温度下的频率容差 |
在 Fsw 范围18kHz 至180kHz 内为+/-10% |
仅在65kHz 时为-12.3%至9% |
VREF Tol 过热 |
-2.6%+3% |
+/- 2% |
峰值电流限制 |
-0.4V 典型值、与 UCC28019A 相比、RSHUNT 降低了50%以上 |
-1.08V 典型值 |
软过流限制 |
-0.285V、性能更高 |
-0.73V |
电流环路控制电路 |
针对 iTHD 上的低偏移效应进行了修整 |
未修整 |
增强型动态响应(EDR) |
欠压、95% VREF 时为5倍增益 过压、在105% VREF 时为5倍增益 |
仅欠压、 95% VREF 时的增益为10倍 |
OVP 保护 (VREF 的%) |
多级保护、可实现逐周期 OVP: -在105%时、增益为5倍、对电压环路的响应速度更快 -电压为107%时、VCOMP 引脚通过内部4k Ω 放电 -在109%时、栅极输出关断 |
105% VREF、栅极输出关断 |
栅极关断后的 OVP 恢复阈值(VREF 的%) |
102% |
无 |
突发 模式期间的可闻噪声 |
-突发模式期间没有可闻噪声 -无需使用 ICOMP 上拉电阻器 - |
需要 ICOMP 上拉电阻器来解决突发模式可闻噪声问题 |
栅极驱动(SRC/SNK) |
1.5A/2A |
1.5A/2A |
栅极电压钳位 |
15.2V 典型值、支持 IGBT 栅极驱动 |
典型值12.5V |
- |
您好、Yunsheng、
感谢您的分享。
客户还想知道这两种器件的性能。 UCC28180是否具有经过修整的电流环路、因此具有更好的 iTHD 性能?
如果使用外部 OCP、客户是否可以 对 UCC28180或 UCC28019A 使用相同的 Rsense (3mΩ Ω)? 功率约为3kW。 将 UCC28180替换为 UCC28019A 时、客户是否需要注意任何事项? 谢谢。
您好、Yucing
1.是的、UCC28180的 iTHD 比 UCC28019A 好。 因为 UCC28180是 UCC28019A 的升级版本。 修整电流环路是实现更佳 iTHD 的主要方法。
2.建议根据 UCC28019A 的 OCP 阈值设计 Rsense、因为 ISENSE 信号不仅适用于 OCP、还用于电流反馈。
在 Rsense 旁边、UCC28019A 的引脚4应该被配置为欠压/欠压功能。
最重要的一点:您应该确保可以购买或不购买 UCC28019A、因为许多器件都存在短缺问题。
云生