Other Parts Discussed in Thread: TPS543820
主题中讨论的其他器件:TPS543820
Q1:在 tps543820的评估板 U2上、输出电容为2 22uF 和1 47uF、斜率补偿为4pf、负载变化为0-5A。 为什么输出波形上存在一个阶跃。 为什么输出具有过冲但没有振荡?

Q2:I 对 tps543820进行了 Simplis 仿真。 在分析斜率电容为1pF、2pF 和4pf 的波特图时、其带宽分别为58khz、95khz 和135KHz。 在 tps543820模块板中、分别在三个案例中进行了实验。 结果发现、动态响应在1pF 中最快、在4pf 中最慢。 如下图所示、为什么带宽越大、响应就越慢?