This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820EVM:TPS543820

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027214/tps543820evm-tps543820

器件型号:TPS543820EVM
主题中讨论的其他器件:TPS543820

Q1:在 tps543820的评估板 U2上、输出电容为2 22uF 和1 47uF、斜率补偿为4pf、负载变化为0-5A。 为什么输出波形上存在一个阶跃。 为什么输出具有过冲但没有振荡?

Q2:I 对 tps543820进行了 Simplis 仿真。 在分析斜率电容为1pF、2pF 和4pf 的波特图时、其带宽分别为58khz、95khz 和135KHz。 在 tps543820模块板中、分别在三个案例中进行了实验。 结果发现、动态响应在1pF 中最快、在4pf 中最慢。 如下图所示、为什么带宽越大、响应就越慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在回答您的问题之前、我想做两个一般性评论:

    1) 1) TPS543820中的补偿环路并非传统环路、并且不一定像标准外部补偿环路那样工作。

    2) 2) 您不应期望所有斜率电容都能够正确补偿您的设备。
       只有一种电容配置可能会为您提供预期的性能。 甚至可能是不稳定的。

    现在进入您的第一个问题。 未提及输出电压、因此我假设 Vout=1V
    如果您确实调节1V、 并且输出电容为2 22uF 和1 47uF、则斜率补偿可能 应选择为1pF、

    这是因为 FSW/FLC 将产生46.5、这将导致1pF 面积。

    在这种情况下、补偿斜坡配置为4pF 可能不稳定(对于此 LC)。
    此外、您不应期望下冲后出现振荡、首先是因为这不是典型的环路配置、其次是因为它未按照建议进行配置。 这同样适用于任何其他看起来与该波形不符的情况。

    第二个问题。 请注意、尽管较高电容配置的稳定时间较长、但瞬态响应/压降本身更适合较高的斜坡电容。 此外、如前所述、 并非所有斜坡电容配置都可用于单个输出级。
    CFF 还将在实现 预期的瞬态响应方面发挥作用。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolurian、

    这是 Chris。 感谢您的大力支持、我从您的回答中学到了更多知识。 不过,我仍有一些疑虑,我期待你的回应。

    为什么当我将 CCAMP 设置得更大时、设置时间会更长、这意味着带宽会变高?

    另一方面、设置时间应与带宽连接。 我认为、当带宽变高时、设置时间应该更短。  这只是我的假设,我希望你能对我作一些解释。

    谢谢、如果您有任何疑问、请随时告诉我、我会尽快给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    即使在传统的外部补偿环路中、稳定时间也不仅仅是 FCO 的函数、还取决于相位裕度和其他因素。  TPS543820中内部补偿的结构非常不同、因此该假设甚至不适用。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolurian、

    感谢您的回答、这对我大有帮助。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的确认。

    谢谢、

    Lishuang