This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:使用关断引脚打开/关闭、仅在2.7A 下工作

Guru**** 2926420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027748/tps1663-on-off-using-shutdown-pin-working-only-to-2-7a

器件型号:TPS1663

大家好

我的客户使用 的 TPS16632的 RLIM=6K 、断开连接工作在 ~3A 正常。 (24V、MODE =无自动重试)。

以2.8A 电流运行电路几个小时即可正常工作。

但是、它们发现无法使用关断引脚打开或关闭2.8A 的负载。

他们必须关闭电路并重新连接负载。

2.7A 时的导通关闭功能正常。

这里有什么问题呢?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ueli、

    您能否分享 Vout、Iin、FLTb 和 PGOOD 的原理图和测试波形。

    总 Cout 是多少?

    它看起来器件将进入热关断状态。 您能否在自动重试模式下检查设备的行为以进行确认?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的快速回复。 我将要求客户发布此主题的答案。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果启动时没有电阻负载、我可以连接负载、2.95A 正常。

    如果 I switch /SHDN ON/OFF、负载电流必须小于~2.8A。

    自动重试和不重试之间没有明显的区别。

    所有硬件在启动时均低于30°C、无需长期测试。

    C162未组装

    CB1未关闭

    Oszilloscope 图表:

    CH1输出电压(24V)、CH4 (0-3A) I 输入 CH2 FLT、CH3 PGOOD

    正常启动。 I <~2.8A

    以2.84A 启动并自动重试

    以2.84A 启动、不会自动重试

     

    Startupramp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过自动重试打开/关闭电源稍微好一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢波形和原理图。

    电流限制设置为3A。 考虑到+/-6%的电流限制精度、此器件允许最大负载电流为3A*.94=2.82A

    请增大电流限制以启动更高的负载。

    此致、Rakesh