大家好
我的客户使用 的 TPS16632的 RLIM=6K 、断开连接工作在 ~3A 正常。 (24V、MODE =无自动重试)。
以2.8A 电流运行电路几个小时即可正常工作。
但是、它们发现无法使用关断引脚打开或关闭2.8A 的负载。
他们必须关闭电路并重新连接负载。
2.7A 时的导通关闭功能正常。
这里有什么问题呢?
此致
Ueli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我的客户使用 的 TPS16632的 RLIM=6K 、断开连接工作在 ~3A 正常。 (24V、MODE =无自动重试)。
以2.8A 电流运行电路几个小时即可正常工作。
但是、它们发现无法使用关断引脚打开或关闭2.8A 的负载。
他们必须关闭电路并重新连接负载。
2.7A 时的导通关闭功能正常。
这里有什么问题呢?
此致
Ueli
如果启动时没有电阻负载、我可以连接负载、2.95A 正常。
如果 I switch /SHDN ON/OFF、负载电流必须小于~2.8A。
自动重试和不重试之间没有明显的区别。
所有硬件在启动时均低于30°C、无需长期测试。
C162未组装
CB1未关闭

Oszilloscope 图表:
CH1输出电压(24V)、CH4 (0-3A) I 输入 CH2 FLT、CH3 PGOOD
正常启动。 I <~2.8A

以2.84A 启动并自动重试

以2.84A 启动、不会自动重试

Startupramp