This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:温升和热阻

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028202/csd19538q2-temperature-rise-and-thermal-resistance

器件型号:CSD19538Q2
主题中讨论的其他器件:LM5146

在我的 LM5146设计中、我的高侧 FET 是 CSD19538Q2、在2x2mm 封装中具有大约0.6W 的损耗。 这种小尺寸封装的损耗是否太大? 此外、热阻为65W/°C、但这是在数据表中规定的理想条件下测得的。 在我的降压应用中、高侧和低侧 FET 必须靠近在一起、并且总电路板尺寸将非常小(可能大约为1in2或更小)。 因此、我们估计在这些条件下的热阻大约是数据表中值的两倍。 是否有更准确的估算方法、或者您是否有更好的估算 CSD19538Q2中的温升?

谢谢、

Thomas