This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:L 和 EMI 滤波器值与应用手册不符

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028129/lmr33630-l-and-emi-filter-values-do-not-come-close-to-application-notes

器件型号:LMR33630

我想使用 LM60430A-Q1器件、但我发现需要使用 LMR33630、因为该器件在仿真程序中。

我的最大问题是、webench 程序不会为我提供 L 值、也不会为 EMI 滤波器提供与数据表值接近的值。 哪些值是正确的、为什么它们不是相同的?

宣传符合 CISPR25标准且仍需要在输入端添加 EMI 滤波器的器件是令人难以置信的...

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的值表示正常运行所需的最小值、因此可能与 Webench 计算的值不完全一致。 数据表中 EMI 滤波器中使用的值表示用于获取 EMI 测量曲线的值、因此这些值是一个良好的起点、并可在需要时从此处进行进一步优化。  DCDC 转换器还要求输入 EMI 滤波器通过严格的测试标准。  

    如果您想使用 LM60430A-Q1、请考虑使用位于产品文件夹中的快速入门计算器工具、因为 Webench 不支持该器件。 该计算器工具可用于选择主要功率组件(输入和输出电容器以及电感器和反馈电阻器)。 然后、您可以使用数据表中提供的 EMI 滤波器组件作为滤波器的起点。 EVM 用户指南还提供了用于 EVM 的布局、可与数据表中提供的布局示例一起使用、以作为电路板布局的参考。  

    e2e.ti.com/.../snvr483.zip

    为了方便您、我已在上面添加了计算器工具。

    此致、

    Harrison Overrurf