Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
我想使用 LM60430A-Q1器件、但我发现需要使用 LMR33630、因为该器件在仿真程序中。
我的最大问题是、webench 程序不会为我提供 L 值、也不会为 EMI 滤波器提供与数据表值接近的值。 哪些值是正确的、为什么它们不是相同的?
宣传符合 CISPR25标准且仍需要在输入端添加 EMI 滤波器的器件是令人难以置信的...
感谢您提供的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中的值表示正常运行所需的最小值、因此可能与 Webench 计算的值不完全一致。 数据表中 EMI 滤波器中使用的值表示用于获取 EMI 测量曲线的值、因此这些值是一个良好的起点、并可在需要时从此处进行进一步优化。 DCDC 转换器还要求输入 EMI 滤波器通过严格的测试标准。
如果您想使用 LM60430A-Q1、请考虑使用位于产品文件夹中的快速入门计算器工具、因为 Webench 不支持该器件。 该计算器工具可用于选择主要功率组件(输入和输出电容器以及电感器和反馈电阻器)。 然后、您可以使用数据表中提供的 EMI 滤波器组件作为滤波器的起点。 EVM 用户指南还提供了用于 EVM 的布局、可与数据表中提供的布局示例一起使用、以作为电路板布局的参考。
为了方便您、我已在上面添加了计算器工具。
此致、
Harrison Overrurf