Other Parts Discussed in Thread: ATL431, ATL431LI, TL431LI
主题中讨论的其他器件: 、TL431LI
您好!
我正在考虑采用 VKA=-10V 的 ATL431、我将研究稳定性区域。 在图16中、器件看起来在10uF @ 1mA 下保持稳定、但图20似乎意味着这会进入不稳定区域。 哪一项是正确的?
我是否正确地认为、如果我想在不稳定的区域运行、我需要添加一些 ESR? 如果是这样、您是否具有10uF 的良好值、从而提供良好的稳定性裕度?
非常感谢