This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:稳定性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431, ATL431LI, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025300/atl431-stability

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: 、TL431LI

您好!  

我正在考虑采用 VKA=-10V 的 ATL431、我将研究稳定性区域。 在图16中、器件看起来在10uF @ 1mA 下保持稳定、但图20似乎意味着这会进入不稳定区域。 哪一项是正确的?  

我是否正确地认为、如果我想在不稳定的区域运行、我需要添加一些 ESR? 如果是这样、您是否具有10uF 的良好值、从而提供良好的稳定性裕度?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    图16显示 IKA 较低、而图20显示 IKA 较高。  如果您注意到、图16中的 Y 轴刻度以(uA)为单位、图20中的(mA)为单位。  您是否知道您的设置将使用多少电流?   

    您是否意味着您希望在稳定区域而不是不稳定区域中运行?  根据您使用 ATL431运行的电流大小、您可能需要调整电容器值并添加 ESR 以实现设计的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的快速回复。

    [引用 userid="457980" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025300/atl431-stability/3790418 #3790418"]图16显示了低 IKA、而图20显示了高 IKA。  如果您注意到、图16中的 Y 轴刻度以(uA)为单位、图20中的(mA)为单位。  您是否知道您的设置将使用多少电流?   [/报价]

    是的、这是正确的、但图16显示1000uA (1mA)和2000uA (2mA)、但图20显示1mA 和2mA 为不稳定?

    [引用 userid="457980" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025300/atl431-stability/3790418 #3790418"]您是否意味着您要在稳定区域而不是不稳定区域中运行?  根据您使用 ATL431工作的电流大小、您可能需要调整电容器值并添加 ESR 以确保设计的稳定性。[/QUERP]

    是的、很抱歉、这是一个拼写错误-但感谢您的确认。 我将首先测试并根据另一个线程添加 ESR。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "是的、确实如此、但图16显示1000uA (1mA)和2000uA (2mA)、但图20显示1mA 和2mA 为不稳定?" 将检查2个图形后面的详细数据、以确保公共点的一致性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我把这两个数字(16和20)叠加了起来,我看不到你们正在调查的不稳定地区。  您可能指的是1-2mA 的10uF 区域。  您能告诉您在哪里看到差异吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的观看。 您的图形表明、有些区域在1-2mA 之间保持稳定。 在图20中、这表明该区域不稳定:


    我的应用以 VKA=~10V @ 1-2mA 的电流运行、因此我想确保我拥有正确的信息。 听起来、最佳路线可能只是根据您的建议进行测试、并根据需要添加 ESR。  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我们有 ATL431LI、它是 ATL431的小兄弟。  应用是否需要超过15mA 的 IKA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我的应用最大绝对电流为5mA (实际上、消耗的电流不会超过1mA)。 感谢您的建议-我会看一下:)。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我建议使用 ATL431LI。  ATL431LI 的稳定性要好得多。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    与另一个主题相同、如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢,度过了一个愉快的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    如果有任何更新、只需跟进即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    谢谢-由于可用性原因、我目前正在查看 TL431LI -它看起来也具有更好的稳定性区域、但我假设我需要一些额外的 ESR。

    感谢您的帮助:)。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    很高兴能提供帮助!  祝你好运!