我担心由于铜平面中的分布损耗而导致的调节。 我想将 VRD 输出端的电压感测位置移到负载区域的中间。 但是、我担心 噪声耦合到电压感应线路上。 请注意、这是一种单端电压感测、而不是差分感测。 我认为、可以通过一个小型 RC 滤波器来衰减噪声、其中电容器放置在 TPS82130附近。 下面是一张幻灯片、展示了建议的解决方案。
您是否发现使用遥感时出现任何问题? 对于 RC 滤波器的带宽、您会建议什么? 是否存在干扰 DCS 操作的问题?
谢谢。。伙计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我担心由于铜平面中的分布损耗而导致的调节。 我想将 VRD 输出端的电压感测位置移到负载区域的中间。 但是、我担心 噪声耦合到电压感应线路上。 请注意、这是一种单端电压感测、而不是差分感测。 我认为、可以通过一个小型 RC 滤波器来衰减噪声、其中电容器放置在 TPS82130附近。 下面是一张幻灯片、展示了建议的解决方案。
您是否发现使用遥感时出现任何问题? 对于 RC 滤波器的带宽、您会建议什么? 是否存在干扰 DCS 操作的问题?
谢谢。。伙计。
PVDDO_RDU1是稳压器的输出。 远程感应的最佳位置距离控制器约5英寸。 PVDDO_RDU1_ADC 信号 进入 ADC 进行遥测。 我想 将其从直流/直流转换器的输出移至遥感线路。 我们将在 ADC 输入上有另一个滤波电容器。 我认为我们可以忽略设计的这一方面、因为我可以以非常低的频率滤除 ADC 电压。 我当前的问题不是路由是否会影响反馈、而是 RC 滤波器是否会影响反馈。 例如,如果我们将 RC 值设置为滤除>1kHz 的频率,那么我怀疑瞬态负载响应将会受到严重影响。 如果我们滤除开关频率、是否会出现问题? 我知道 DCAP 控制受益于纹波、但 如果在反馈引脚上滤除基波频率、TPS82130是否会正常运行? 遗憾的是、我们没有太多时间来调整滤波器、因此我尝试在不干扰控制器调节的情况下尽可能滤除潜在噪声。 谢谢!