This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:我们需要通过 EN2控制 LM25119中的两个通道、或者我们需要使用具有 EN1和 EN2的替代器件型号来控制两个通道(双通道或交错均正常)(输出应支持3.3V/40A)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM5143-Q1, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023730/lm25119-we-need-to-control-both-channels-in-lm25119-from-en2-or-we-need-alternate-part-number-which-is-having-en1-and-en2-to-control-both-channels-dual-or-interleaved-both-are-ok-output-should-support-3-3v-40a

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1TPS53647

尊敬的先生:

正如您在 LM25119中所知、通道2中只有一个启用选项、即 EN2。

目前、我们正在交错模式下使用它、我们是否可以通过 EN2控制通道1和通道2?

或者 TI 是否有任何其他支持低于我们要求的同步降压控制器、

输入电压=10-14V、标称电压为12V

电流为40A 时输出3.3V 电压。

我们需要通过启用选项来控制两个通道(如具有 E1和 E2以控制两个通道的降压控制器)

请为我们提供解决方案。

感谢您的团队提供有关 LM25119仿真支持的先前快速回复支持。

我们感谢 TI 的快速回复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    早上好。

    我们正在等待您的回复。

    请回复、我们需要更新我们的客户信息、并寻找替代的控制器、并为我们提供支持。

    谢谢、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    EN2只能控制电源轨2。 我从数据表中捕获了如下描述。

    否则、如果您希望为此应用提供其他建议的解决方案。 请允许我花一些时间向我的团队征求建议。

    BR

    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    早上好。

    非常感谢您的回复。

    我们发现一个控制器 LM5143-Q 具有 E1和 E2来控制两个通道。

    我们尝试在 webench 中对其进行仿真、但 我们无法将输出电流设置为超过35.2A、即使它提到最大放大器为40A。

    我们只能在 Excel 中生成原理图并获取一些数据、我们无法仿真和导入 pspice 文件以在 TI pspice 中进行仿真。

    敬请告知我们 LM5143-Q 最大放大器、其参考设计和仿真文件、以便在 TI pspice 中进行仿真。

    请为我们提供支持。

    我们希望选择工业级控制器、它也是我们的优先考虑因素、但汽车控制器也是可以的。

    请为我们提供控制器、该控制器在3.3V 时具有40至50A 的输出电流容量、并具有 E1和 E2使能选项、效率很高。

    我们正在等待您的回复。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    您可以参阅 LM5143-Q 的"分流电流感应"部分 最大电流取决于分流电阻器或 DCR 值。

    除了您希望该解决方案为工业级解决方案外、是否有任何特定需求?

    BR

    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    下午好

    感谢您的回复和快速回复。

    我们正在寻求更好的效率和良好的热管理、而且它应该是紧凑的。

    如果您有其他更好的控制器、请通知我们。

    您是否推荐 LM5143-Q 或任何其他可用选项(具有两个通道控制器选项、如 E1、E2和3.3V/40A 输出)?

    请给出建议。

    谢谢你

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    希望与您一起澄清要求。

    VIN = 10V 至14V、

    VOUT1 = 3.3V、IOUT1 = 40A、

    VOUT2 = 3.3V、IOUT2 = 40A?

    它是否需要支持任何特定的协议、如 PMBus?

    如果可能、我是否可以知道应用是什么? 什么类型的产品、客户等...

    BR

    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    晚上好。

    感谢你的答复。

    我们的应用不需要支持任何特定协议。

     我们需要在交错模式下使用 LM5143-Q1、其要求如下:

    VIN = 10V 至14V、

    VOUT = 3.3V、IOUT = 40A。

    根据您之前的建议"您可以参阅 LM5143-Q 的分流电流感应部分 最大电流取决于分流电阻器或 DCR 值"、我们在 webench 中使用了不同的感应电阻器和电感器值、如下所示、

    第一组值:

    L1和 L2=820nH、DCR=1.7m Ω

    Rsense = 1.5m Ω

    我们可以设置的输出最大值为37A。如果我们提供37.2A、则错误消息会显示"Design update failed"(设计更新失败)

    第2组值:

    L1和 L2=820nH、DCR=1.08m Ω

    Rsense = 2m Ω

    我们可以设置的输出最大值为37A。如果我们提供37.2A、则错误消息会显示"Design update failed"(设计更新失败)

    因此、webench 设计可用于37A、但我们无法再对3A 进行仿真的原因(我们要求40A)。

    请通过在您的应用中进行仿真来建议电感器值、感应电阻器值。

    我们是否未能作出任何其他更改,请向我们提出解决办法。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    您似乎只需要一个具有两相交错操作的输出。 而不是两个独立的电源轨、对吧?

    那么、我是否可以知道您为什么需要两个使能控制引脚? 我认为一个使能控制引脚应该正常。

    您的输入电压范围为10V 至14V、因此我们不建议您使用 LM5143-Q1、这是一种宽输入范围应用。

    BR

    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    晚上好。

    [引用 userid="494173" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023730/lm25119-we-need-to-control-both-channels-in-lm25119-from-en2-or-we-need-alternate-part-number-which-is-having-en1-and-en2-to-control-both-channels-dual-or-interleaved-both-are-ok-output-should-support-3-3v-40a/3786980 #3786980">您似乎只需要一个具有两相交错操作的输出。 不是两个独立的电源轨、对吗?[/引述]

    是的、你是对的。

    [引用 userid="494173" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023730/lm25119-we-need-to-control-both-channels-in-lm25119-from-en2-or-we-need-alternate-part-number-which-is-having-en1-and-en2-to-control-both-channels-dual-or-interleaved-both-are-ok-output-should-support-3-3v-40a/3786980 #3786980">那么,我是否知道您为什么需要两个使能控制引脚? 我认为一个使能控制引脚应该正常。

    在我们使用 LM25119之前、它只有一个使能引脚 EN2、您说过我们无法控制输出、因为即使关闭也是如此

    一个通道、另一个通道将提供正确的输出?

    [引用 userid="494173" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023730/lm25119-we-need-to-control-both-channels-in-lm25119-from-en2-or-we-need-alternate-part-number-which-is-having-en1-and-en2-to-control-both-channels-dual-or-interleaved-both-are-ok-output-should-support-3-3v-40a/3785066 #3785066"]

    EN2只能控制电源轨2。 我从数据表中捕获了如下描述。

    否则、如果您希望为此应用提供其他建议的解决方案。 请允许我花一些时间向我的团队征求建议。

    [/报价]

    因此、在 LM25119中、我们还尝试交错操作、需要通过关闭信道来控制输出、而 EN2认为这是不可能实现的。

    接下来、我们将介绍 LM5143-Q1、其中包含 E1和 E2、用于控制两个通道和 CAN 控制输出。

    我们需要使用 E1和 E2来控制通道和输出。

    [引用 userid="494173" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023730/lm25119-we-need-to-control-both-channels-in-lm25119-from-en2-or-we-need-alternate-part-number-which-is-having-en1-and-en2-to-control-both-channels-dual-or-interleaved-both-are-ok-output-should-support-3-3v-40a/3786980 #3786980"]您的输入电压范围为10V 至14V,我们不建议您使用 LM5143-Q1,它是一种宽输入范围应用。

    因此、请指导我们如何处理 LM25119 (我们能否单独使用 E2控制输出)或我们为 LM5143-Q 选择的 shell

    是否有任何其他降压控制器符合我们的要求。

    请给出建议。

    谢谢、

    吉里什 k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    那么我知道您确切需要什么。

    VIN = 10V - 14V、Vout = 3.3V、Iout = 40A (两相交错)

    工业级更好。

    无特定协议或其他功能。

    我将与我的团队联系以获得建议。 我收到反馈后会通知您。

    BR

    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    早上好。

    非常感谢 您的支持和回复。

    我们正在等待您的回复。

    谢谢你

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、
    我们建议您使用 TPS53647。 它是一款配置了引脚搭接或 NVM 的四相控制器。 您只能使用两相操作并根据需要设置不同的配置。
    BR
    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径、

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    下午好。

    感谢你的答复。

    TPS53647输出值仅为0.5至2.5V 、但我们的要求是3.3V/40。

    请检查并提出建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    您可以使用分压器来设置更高的电压。 例如、要设置 VID=1.65V、分压比为1/2、则输出电压可以为3.3V。