主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1、 TPS53647
尊敬的先生:
正如您在 LM25119中所知、通道2中只有一个启用选项、即 EN2。
目前、我们正在交错模式下使用它、我们是否可以通过 EN2控制通道1和通道2?
或者 TI 是否有任何其他支持低于我们要求的同步降压控制器、
输入电压=10-14V、标称电压为12V
电流为40A 时输出3.3V 电压。
我们需要通过启用选项来控制两个通道(如具有 E1和 E2以控制两个通道的降压控制器)
请为我们提供解决方案。
感谢您的团队提供有关 LM25119仿真支持的先前快速回复支持。
我们感谢 TI 的快速回复。
谢谢你