请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 您好!
我正在尝试了解我的补偿网络(RC、CC1和 CC2)是否已正确选择、以确保在 Buck-Boost 运行模式下实现最佳的设计稳定性和性能。 我最终选择的值取自 LM5175快速入门计算器、可在下面找到:
RC = 3kOhm;
CC1 = 22nF;
CC2 = 0pF。
P.S:我还在尝试了解他们创建的极点/零点在计算器的波特图中的存在方式。
e2e.ti.com/.../3.--LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9.xlsm