This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175:在快速入门计算器中选择的极点/零点的精度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027899/lm5175-lm5175-accuracy-of-the-pole-zero-selected-in-the-quickstart-calculator

器件型号:LM5175

您好!

我正在尝试了解我的补偿网络(RC、CC1和 CC2)是否已正确选择、以确保在 Buck-Boost 运行模式下实现最佳的设计稳定性和性能。 我最终选择的值取自 LM5175快速入门计算器、可在下面找到:

RC = 3kOhm;

CC1 = 22nF;

CC2 = 0pF。

P.S:我还在尝试了解他们创建的极点/零点在计算器的波特图中的存在方式。  

e2e.ti.com/.../3.--LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    计算器中的计算基于数据表中的公式。

    结果是一个起点、需要在生产的电路板上进行测试、因为无法使用计算器正确估算寄生效应。

    此致、
    Brigitte