This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:S3/S5电压电平接近 VLH

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026016/tps51206-s3-s5-voltage-level-close-to-vlh

器件型号:TPS51206

大家好、

客户正在将 TPS51206用于 DDR 解决方案、其 S3/S5的电压电平仅为1.8V。

因此、他们担心该器件、因为最低 VLH (S3和 S5高电平电压)也是1.8V。

你有任何疑虑吗?

我们是否应该添加电平转换器以防万一?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的联系。  

    我们收到了您的询问、并正在积极开展这方面的工作。 我们将尽快在这里作出答复。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS51206EVM 上进行测量后、1.8V 的逻辑高电压电平似乎应该良好。 在 S3上以1.25V 或更高电压为器件上电时、VTT 仍保持在 VDDQ/2。 从此处开始、如果 VTT 降至1V 或更低、VTT 将进入高阻态。

    您将不需要 S3/S5的电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您的帮助。
    我想与您再次确认引脚"S5"上是否也提供了结果?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以确认:这些结果同时适用于 EVM 上的 S3和 S5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您的帮助~