Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 大家好、
客户正在将 TPS51206用于 DDR 解决方案、其 S3/S5的电压电平仅为1.8V。
因此、他们担心该器件、因为最低 VLH (S3和 S5高电平电压)也是1.8V。
你有任何疑虑吗?
我们是否应该添加电平转换器以防万一?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.