This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:PSRR 数据

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027514/tps7b81-q1-psrr-data

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

输出电容值对 PSRR 性能有多大影响?

我想申请 TPS7B8133-Q1和 TPS7A6633-Q1的 PSRR 与频率间的关系图、就像 TPS7B8133-Q1数据表中的图6-22一样。

我的条件是 Cin = 1.0uF、Cout = 2.2uF、Vout = 3.3V、Iout = 10mA  

图6-22为 Cin = 0uF、Cout = 10uF、Iout = 1mA 或100mA

我想知道 CIN/Cout 值对 PSRR 性能有多大影响。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    输出电容器主要在高频时影响 PSRR、超出 LDO 的带宽。  TPS7B81-Q1的图形是使用10uF 输出电容捕获的。  当输出为2.2uF 时、1MHz 左右的高 PSRR 峰值将转换为稍高的频率、然后滚降。

    这些图中未捕获输入电容器的影响。  PSRR 通常在没有 Cin 的情况下获取、因为添加输入电容器会使测试设备更难将高频纹波驱动到 LDO 中。  如果您增大 Cin、通常可以预期输入纹波的振幅会减小、但您必须评估系统以确定其增大的幅度、因为这也取决于驱动 Cin (和 LDO)的源阻抗。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    TPS7B81-Q1的带宽是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    LDO 的带宽不是固定的、取决于负载、容差、Vin 等  我想说的是、Cout 主要影响较高的频率。  在这些 Cout 值(1uF 至10uF 或22uF)下、您通常会看到 PSRR 从500kHz 升至10MHz。  

    谢谢、

    斯蒂芬