主题中讨论的其他器件: UCC28064A
尊敬的专家:
美好的一天!
基于上一个查询,这里是链接
原理图不 完整,第2页和第3页似乎缺少一个部分,您能否上传完整的原理图,或者您能告诉我参考设计编号?
谢谢
BR、
Leon.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Leon、
客户可能不完全了解第2页和第3页的连接。 我在第2页和第3页之间添加了连接。

此外 、该原理图中还应存在故障。
对于 UCC25630/40控制器、输出 PWM 放大率为 RVCC+0.3V、但 TI GaN 输入范围为0-5.5V、因此下面添加了一种使用带 GaN 的 LLC 控制器的简单方法(以下为捕获的使用 UCC28064A 控制器+TI GaN)

希望这一点很清楚。