This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:Ucc256404 + GaN IC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025953/ucc256404-ucc256404-gan-ic

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

尊敬的专家:

美好的一天!

基于上一个查询,这里是链接  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007736/ucc256404-ucc25640x-connect-to-gan-ic?keyMatch=UCC256404%20GAN

原理图不 完整,第2页和第3页似乎缺少一个部分,您能否上传完整的原理图,或者您能告诉我参考设计编号?

谢谢

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    是的、原理图看起来没有完全打印。 我没有原理图。 由於云生已不上班一周,请多留一周回答。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David。

    云生本星期会回来吗?

    能否帮助我获取完整的原理图?

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    是的、他明天会回来。

    顺便说一下、UCC256404+ TI GaN 并非特殊设计。 您只需使用 UCC256404高侧自举电容器电压即可为高侧 GaN 供电。

    我建议您可以尝试自己绘制该图、如果需要、您可以将其发送给我进行审核。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David。

    感谢您的建议,

    我会将您的建议转交给客户,但这一次,客户已经等了一周,我认为如果您能提供完整的原理图会更好。

    谢谢

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    客户可能不完全了解第2页和第3页的连接。 我在第2页和第3页之间添加了连接。

    此外 、该原理图中还应存在故障。  

    对于 UCC25630/40控制器、输出 PWM 放大率为 RVCC+0.3V、但 TI GaN 输入范围为0-5.5V、因此下面添加了一种使用带 GaN 的 LLC 控制器的简单方法(以下为捕获的使用 UCC28064A 控制器+TI GaN)

    希望这一点很清楚。