This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360芯片损坏(引脚2与放大器;引脚8烧毁)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026012/tps54360-tps54360-chip-damage-pin-2-pin-8-burnt-out

器件型号:TPS54360

尊敬的 TI:

TI/TPS54360DDAR 用于我们公司的产品(输入电压48V、输出电压5V)。 从2021年5月初开始、我们发现此 TI 芯片 Vin (引脚2)到 SW (引脚8)短路、引脚2到 GND 短路、PIN8到 GND 短路、缺陷率越来越高、高达3%、平均值~1%。 我们确认故障芯片集中在 DC2035和 DC2047上。 同时、我们使用了 DC2112和 DC 2101、未发现任何缺陷。  

我们将 Vin 样片发送到 SW Short 给第三方进行物理分析。 在 Vin 和 SW 走线之间观察到确认的熔点。  直流2035和直流2047材料有什么问题?

Vin 和 SW 走线之间的去帽熔点之后的第一个。

  

2、在 Vin 和 SW 走线之间找到去盖熔点后。

  

我们注意到、从3月起、另一位客户出现了相同的此芯片故障症状。 请参阅下图或通过此 URL e2e.ti.com/.../tps54360-the-chip-damage 查看

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    您能否在芯片表面提供顶部标记?

    设备在哪种情况下发生故障?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    请参阅下面缺陷的顶部标记。

    设备故障 条件:

    •  在由48V 直流适配器供电的测试期间失败。 对于 TI 芯片/TPS54360、在 Vin、Ven 和 VSW 上没有任何噪声。 DC 2112和 DC 2101在完全相同的过程和应用中使用。 然而、故障芯片集中在 DC 2035和 DC 2047上。
    • 环境温度:25摄氏度;湿度:40%~70%RH

    B.R

    Bonnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bonnie!

    我请求您发送给故障分析的芯片表面顶部标记、而不是封装顶部标记。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    TI 向我们销售了采用 HSOIC 8封装而非裸片的 TP54360。 因此、TI 应从封装级别开始进行调查/分析。

    从我的角度来看、去盖之后、我们没有注意芯片表面的标记。您能分辨您在芯片表面的哪个区域做了标记吗?请举一个例子、然后我可以为您阅读标记。我 想知道 根本原因调查有什么帮助吗?

    目前、最重要的是、我想知道 TI 针对 DC 2035和 DC 2047材料的调查计划是什么?

    B.R

    Bonnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    请告知支持贵公司的 TI 或分销商销售人员的联系点、我们需要追溯订单历史记录。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    今天、我们观察到 已实现解封的2个缺陷的裸片表面。下面是针对您的裸片顶部标记。

    芯片上的标记:TPS54360  1102   

    分销商的销售额是 Arrow Jenny Chen。

    我希望 TI 能为 DC 2035和 DC2047材料的根本原因调查提供全面、快速的支持。 但是、几天后、您没有取得积极进展。 您能否很快告诉我您的全面根本原因调查计划? 此外、我还需要 TI 确定是否存在任何其他可疑的直流材料、因为我们需要对其他生产日期代码材料充满信心。  

    B.R  

    Bonnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    请将 Jenny Chen 的电话号码和电子邮件以及您的公司名称发送 至 any.chen@ti.com

    您是否在 TI 实验室中要求 Arrow 申请 FA?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy


    已将 Jenny 的电话号码、电子邮件和公司信息发送给您。 我们已经从 TI 实验室申请了 FA。 .Need you to get more resources to exp쯙 根本原因调查。

    B.R

    Bonnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bonnie

    谢谢!

    我将跟进 Jenny 并随时为您提供最新信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    如上所述、Vin 和 SW 引脚短路问题对我们公司来说非常重要。它大约在3个月内开放。确实需要您快速调查缺陷批次材料的根本原因。提前感谢。

    B.R

    Bonnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    让我们通过电子邮件跟进此案例。 我将首先关闭此主题。

    B R

    Andy