尊敬的 TI:
TI/TPS54360DDAR 用于我们公司的产品(输入电压48V、输出电压5V)。 从2021年5月初开始、我们发现此 TI 芯片 Vin (引脚2)到 SW (引脚8)短路、引脚2到 GND 短路、PIN8到 GND 短路、缺陷率越来越高、高达3%、平均值~1%。 我们确认故障芯片集中在 DC2035和 DC2047上。 同时、我们使用了 DC2112和 DC 2101、未发现任何缺陷。
我们将 Vin 样片发送到 SW Short 给第三方进行物理分析。 在 Vin 和 SW 走线之间观察到确认的熔点。 直流2035和直流2047材料有什么问题?
Vin 和 SW 走线之间的去帽熔点之后的第一个。
2、在 Vin 和 SW 走线之间找到去盖熔点后。
我们注意到、从3月起、另一位客户出现了相同的此芯片故障症状。 请参阅下图或通过此 URL e2e.ti.com/.../tps54360-the-chip-damage 查看。