(1)您能否请求确认 TPS25947L 在3.3V 下的电路设计。
我对3.3V 的电路有一些疑问。 条件为电流"限制"= 2A、"Itimer"= 20ms。 当该规范的电路连接到随附文件中所示的常数时、它是否正常?
Q1)"pdf"的电路设计是否符合规范(以上)?
(2)"锁存操作"不起作用
我想使用"Itimer"的过流保护功能。 特别是、我想用它代替"锁存操作(控制"Itimer")"的保险丝。 我购买了 TPS25947的评估板、并使用附于(1)文件的电路进行了实验。 但在过流时、它不会因"锁存操作"而跳闸。 当电流过流时、"Iterer"端子的电压不会改变。
我认为它有问题的因素。 短路电流不会流入 IFM 电阻器确定的 IFM 电流。 这会将电流削波在大约1A (50%)。 因此、当负载短路时、"Itimer"电压(2.6V)不会开始下降、并且不会发生"锁存操作"。
Q2)请告诉我以下问题:(1)的电路 ne2e.ti.com/.../TPS259474L.pdfot 是否运行"锁存操作"。