This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947L 的"Itimer"不起作用

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025125/tps25947-itimer-of-tps25947l-does-not-work

器件型号:TPS25947

(1)您能否请求确认 TPS25947L 在3.3V 下的电路设计。

我对3.3V 的电路有一些疑问。 条件为电流"限制"= 2A、"Itimer"= 20ms。 当该规范的电路连接到随附文件中所示的常数时、它是否正常?

Q1)"pdf"的电路设计是否符合规范(以上)?

(2)"锁存操作"不起作用
我想使用"Itimer"的过流保护功能。 特别是、我想用它代替"锁存操作(控制"Itimer")"的保险丝。 我购买了 TPS25947的评估板、并使用附于(1)文件的电路进行了实验。 但在过流时、它不会因"锁存操作"而跳闸。 当电流过流时、"Iterer"端子的电压不会改变。

我认为它有问题的因素。 短路电流不会流入 IFM 电阻器确定的 IFM 电流。 这会将电流削波在大约1A (50%)。 因此、当负载短路时、"Itimer"电压(2.6V)不会开始下降、并且不会发生"锁存操作"。

Q2)请告诉我以下问题:(1)的电路 ne2e.ti.com/.../TPS259474L.pdfot 是否运行"锁存操作"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了 TPS25947L 的上述3.3V 电路原理图。 (我通过 PDF 发送。 因此每个人 都看不到原理图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sugi、

    1.您是否已根据您共享的原理图修改了 EVM?

    2.您正在测试 EVM 的哪个通道? 您要测试的完整器件型号是什么?

    3.您能告诉我们您是如何进行测试的? 什么是输入电压? 输出端的负载类型是什么?

    4.首先打开 TPS25947器件、然后施加大于2A 的负载。 您施加了多大的过载?

    问题是、过了20ms 计时器是否未关闭器件?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的答复。
    我现在有一个假期、那么您能等到下周回答我的问题。

    此致、
    Sugi Shuichi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,Kunal Goel。

    我会回答您的问题。  

    1.您是否已根据您共享的原理图修改了 EVM?

    a)是的、我确实这样做了。

    2.您正在测试 EVM 的哪个通道? 您要测试的完整器件型号是什么?

    a)甲烷
      我测试了完整器件型号。

    3.您能告诉我们您是如何进行测试的? 什么是输入电压? 输出端的负载类型是什么?

    a)我更改了3.3V 的部分器件值。 请参阅原理图的最后一张图片。

     -输入电压:3.3V
     -电缆使用了 methおd Ω 的短路。

     -请参见下面的图片。

    4.首先打开 TPS25947器件、然后施加大于2A 的负载。 您施加了多大的过载?

    a)短路的方法是使用电缆。 然后、我希望通过负载传递2A 或更大的电流。 但 TPS25947L 电路的电流不超过2A。 因此、我认为 TPS25947L 不会使"Itmer"函数开始工作。


    问题是、过了20ms 计时器是否未关闭器件?

    a)否 问题未关闭。 当负载短路时、TPS25947L 的"Itimer"不工作。

    我会向各位作出补充解释。

    Regars、

    Sugi Shuichi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuichi、

    器件工作正常。 这是正确的答案。 短路期间电流超过2*电流限制,这是由于该器件快速关闭,然后再次开始将电流限制为电流限制。 在短路事件期间、不需要 ITIMER、因此它不会开始减小。 您不会看到器件关闭、因为时间刻度以 ms 为单位。 请将时间刻度保持在50us 左右

    ITIMER 仅在 ILIM 和2*ILIM 之间施加电流时有效。

    请阅读数据表 第8.3.5.4节"短路保护"。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

     感谢您帮助设计细节。

     我理解您的一些解释。 现在 、我将通过实验确认我的问题。
    请稍等片刻。 我将报告我的结果。

    谢谢你。

    此致、
    Sugi Shuichi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    我根据您的建议考虑了以下内容。

    (1)由“定时器”锁存;已确认
    (2)快速跳闸闩锁   ;无法确认
    (3)热关断锁存 ;已确认


    Q)请详细说明 LM73100和 TPS25947之间的区别是什么。

    建议)
    我们希望下一个产品。 请使用下一个产品、用户只能设置"2 x ILIM"的值、而不能设置与 ILIM 的相关性。

    谢谢你。

    此致、

    舒一真菌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuichi、

    您共享的器件在所有波形中都按预期工作。 您希望在应用中采用什么行为?

    请参阅此文件了解器件之间的差异。

    主要区别:

    LM73100没有过流保护。 它没有 ITIMER、因此允许过流。

    2. LM73100提供固定短路保护。 当电流超过22A 时、它将永久锁存。

    e2e.ti.com/.../device-comparison_2D00_25947_2D00_25210_2D00_25946_5F00_user.docx

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

      感谢您回答我的一些问题。 LM73100没有满足我们的要求的规格。  

    >>您希望在应用程序中采用什么行为?

    我希望出现以下行为。 它就像芯片的"保险丝"一样简单。

     (1)当2A 或更大的电流流动时
       =>"Itimer"已工作。

     (2)-1。 在"Itimer"运行后、如果电流大于2A 且大于20ms。
       =>永远关闭输出

     (2)-2。 在"Itimer"运行后、如果电流在20ms 内下降2A。

      =>继续输出“输出电压(3.3V)”。

    注:

     该器件具有使短路电流根据设定的电流恒定的功能。 我们不需要该电流限制功能。

    Redars、

    舒一真菌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuichi、

    TPS25947具有您提到的所有特性。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuichi、

    现在关闭主题。 如果对此主题有任何其他疑问、请随时答复。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuichi、

    感谢您的支持。 请关闭此问题。
    我将自行考虑几种过流关断方法。

    谢谢你。

    此致、
    Sugi Shuichi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的、谢谢。

    ------------------------------------------------------------------

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。