请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我需要一个可以调节电压的电源芯片(降压正常)。
有三个档位:输入24V、输出8V、16V 和24V。
目前、我计划使用 LMR14030、然后使用三极管来控制 FB 电阻是否并联、从而通过改变 FB 的电阻值来实现降压的目的。
我不知道它是否正常。
另一个问题是、我们是否有一个特殊的电压调节芯片、
可通过 PWM 等信号实现电压调节的目的。
非常感谢。
此致、
Yuki