This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:我需要一个可以调节电压的电源芯片(降压正常)。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027115/lmr14030-i-need-a-power-chip-buck-is-ok-which-the-voltage-can-be-adjusted

器件型号:LMR14030

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我需要一个可以调节电压的电源芯片(降压正常)。
有三个档位:输入24V、输出8V、16V 和24V。

目前、我计划使用 LMR14030、然后使用三极管来控制 FB 电阻是否并联、从而通过改变 FB 的电阻值来实现降压的目的。
我不知道它是否正常。
另一个问题是、我们是否有一个特殊的电压调节芯片、
可通过 PWM 等信号实现电压调节的目的。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户是否向您提供了有关他们期望的负载量的信息?  

    我在8V 和16V 情况下看不到问题、但 LMR14030无法为24V 输入电压提供24V 输出电压。 最接近的输出电压大约为23V、这不考虑负载、这将进一步降低输出电压、如数据表中的压降曲线图7-10所示。 此估算基于200kHz 时的最大占空比。

    在200kHz 频率下、无源组件的尺寸会很大、因此如果空间是一个重要考虑因素、则我们需要增加开关频率、这将导致最大输出电压进一步从所需的24V 下降。   

    此设计可能可行、但我们需要平衡尺寸以及24V 情况下的输出电压调节精度。  

    此致、

    Harrison Overrurf