This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:有关 BQ25601的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026956/bq25601-questions-about-bq25601

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25606

您好:

1.充电芯片 bq25601和 bq25606是否可以与 PTP 兼容?

2.如果 bq25601未初始化、bq25601默认可以工作吗? 默认充电电流是多少?

无法连接 bq25601的/QON 引脚。 如果此引脚连接到开关、它是否由手动控制系统供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25606需要更多外部组件。

    2. BQ25601可以在没有主机的情况下工作。 有关详细信息、请参阅 d/s。

    3.如果不使用/QON、则保持悬空。

    谢谢、

    宁。