您好!
我目前正在电路设计中使用 TPS54231、遇到这样的情况:我需要使用47nF CSS 来解决电路板上的一些浪涌电流问题。 我知道、使用47nF 时、TSS 时序要求的延长超过了数据表中所示的建议1~10ms 范围。 因此、我想知道使用此设置可能会产生哪些后果、以及我可以采取哪些设计建议来优化我的设计?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如数据表中所述、为了确保良好的启动行为、慢启动时间应设置在1ms 至10ms 之间。 因此、电容器的值不应超过27nF。
"我想知道使用此设置可能会产生什么后果"、请在下面找到它们。 
降低浪涌电流的方法
通过增加负载电容上的电压上升时间并降低电容充电速率、可以降低浪涌电流。 下面显示了三种降低浪涌电流的不同解决方案:稳压器、分立式组件和集成负载开关。
请 单击以下链接 、获取有关如何 管理浪涌电流的应用手册
www.ti.com/.../slva670a.pdf
最棒的
何塞