请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4041-N-Q1 主题中讨论的其他器件:REF34-Q1、 REF31-Q1、 REF2025、 INA240
尊敬的团队:
我的客户使用我们 的 LM4041AIM3-1.2/NOPB、温度范围为-40°C 至85°C。 根据测试结果、他们发现温度范围太小、需要-40°C 至125°C 或-40°C 至150°C。 其应用条件是基准电压为1.2V、精度为0.1%、还需要 AEC Q100。 但我在 TI.com 中找不到此类器件。 请帮我推荐合适的器件吗?
谢谢、此致、
雪利