This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N-Q1:1.2V@0.1%、温度范围为-40°C 至125°C

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1, REF31-Q1, REF2025, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026727/lm4041-n-q1-1-2v-0-1-with-temp-range--40-125c

器件型号:LM4041-N-Q1
主题中讨论的其他器件:REF34-Q1REF31-Q1REF2025INA240

尊敬的团队:

我的客户使用我们 的 LM4041AIM3-1.2/NOPB、温度范围为-40°C 至85°C。 根据测试结果、他们发现温度范围太小、需要-40°C 至125°C 或-40°C 至150°C。 其应用条件是基准电压为1.2V、精度为0.1%、还需要 AEC Q100。 但我在 TI.com 中找不到此类器件。 请帮我推荐合适的器件吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精度仅为0.1%初始精度或所有误差之和-最好使用 REF34-Q1等串联电压基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    感谢您的推荐。

    REF34-Q1没有1.2V 选项。 我将与客户讨论我们的 REF31-Q1。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 让我们知道您了解 客户 在0.1%精度范围内所包含的内容-温度、输入电压、输出电流、时间等、以及您可以分享的有关汽车应用的任何详细信息。 另一种替代方案是 REF2025、其 Vbias 输出为1.25V (2.5V 的一半用于偏置共模输入或将输出转换为2.5V 功率的中点)、通常与 INA240或具有模拟输出的此类双向电流感应放大器搭配使用。 如果需要 REF2025的汽车版本、我们将考虑这一问题。