您好!
我们正在使用 LMQ61460-Q1。 我找不到这个确切的器件是 WEBENCH。 数据表与 WEBENCH 提供的转换器选项(LMQ61460AASQRJRRQ1)不兼容。
这是我在 WEBENCH 中找到的器件:

例如、根据数据表、LMQ61460-Q1没有复位引脚、且其 PGOOD 引脚 在上述转换器中缺失。
您是否可以在 WEBENCH 中仿真 LMQ61460-Q1?
谢谢!
安娜
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用 LMQ61460-Q1。 我找不到这个确切的器件是 WEBENCH。 数据表与 WEBENCH 提供的转换器选项(LMQ61460AASQRJRRQ1)不兼容。
这是我在 WEBENCH 中找到的器件:

例如、根据数据表、LMQ61460-Q1没有复位引脚、且其 PGOOD 引脚 在上述转换器中缺失。
您是否可以在 WEBENCH 中仿真 LMQ61460-Q1?
谢谢!
安娜
您好、Anna、
我需要与内部团队进行检查、以了解 为什么这具有 RESET_N 而不是 PGOOD。
RESET_N 和 PGOOD 有时是可互换的、我认为内部团队可能不小心将此引脚标记错误。
为了进行评估、仿真仍应保持、但为了正确表示器件、我需要让 Webench 团队将其更改为 PGOOD。
在设计中、所有其他引脚看起来都已正确调用、因此这应该是可以的。
此致、
Jimmy
您好、Anna、
由于 Webench 模型中唯一的差异只是本应为 PGOOD 的 RESET_N、因此您的设计中的电气行为仿真仍应保持不变。
请参阅我在 Webench 上创建的共享导出设计、并继续将其用于您的12Vin|1.8Vout|2.8A 设计。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1E873A0E15794DF9
此致、
Jimmy