This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:WEBENCH 提供的转换器与数据表不兼容

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023666/lmq61460-q1-webench-provided-converter-isn-t-compatible-with-data-sheet

器件型号:LMQ61460-Q1

您好!  

我们正在使用 LMQ61460-Q1。 我找不到这个确切的器件是 WEBENCH。 数据表与 WEBENCH 提供的转换器选项(LMQ61460AASQRJRRQ1)不兼容。

这是我在 WEBENCH 中找到的器件:  

例如、根据数据表、LMQ61460-Q1没有复位引脚、且其 PGOOD 引脚 在上述转换器中缺失。  

您是否可以在  WEBENCH 中仿真 LMQ61460-Q1?  

谢谢!  

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我需要与内部团队进行检查、以了解 为什么这具有 RESET_N 而不是 PGOOD。

    RESET_N 和 PGOOD 有时是可互换的、我认为内部团队可能不小心将此引脚标记错误。

    为了进行评估、仿真仍应保持、但为了正确表示器件、我需要让 Webench 团队将其更改为 PGOOD。  

    在设计中、所有其他引脚看起来都已正确调用、因此这应该是可以的。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    感谢您的支持。 我注意到、您所在站点中的 EVAL 板也与 WEBENCH 中的器件兼容。

    数据表在 EVAL 板文档之后大约一年进行了更新。  

    我们将开始使用给定的电流设计进行仿真、但请检查仿真结果是否应该相似、这对我们至关重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您的应用是什么(VIN、VOUT、IOUT 和 FSW)?

    完成仿真结果的基本审阅后、我可以向您分享两种 Webench 设计。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin =12V,Vout =1.8V,Iout =2.8A,Fsw:介于0.5MHz 和1MHz 之间,它仍然不是最终版本。  

    谢谢!  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    让我看看它、当我有更多时间进行并排比较时、再返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    由于 Webench 模型中唯一的差异只是本应为 PGOOD 的 RESET_N、因此您的设计中的电气行为仿真仍应保持不变。

    请参阅我在 Webench 上创建的共享导出设计、并继续将其用于您的12Vin|1.8Vout|2.8A 设计。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1E873A0E15794DF9

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢 Jimmy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我现在将关闭此主题。