This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:使用齐纳二极管抑制高达25V 的 VDD 瞬态电压是否安全?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026892/ucc28c42-is-it-safe-to-use-a-zener-diode-to-suppress-vdd-transient-voltage-up-to-25v

器件型号:UCC28C42

客户提到、在浪涌测试期间、VDD 电压测试可能在大约10S 内瞬态高达25V。 对 VDD 使用齐纳二极管或 TVS 二极管是否安全? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10秒是 相对较长的时间。  如果 TVS 的额定功率足以承受10秒的电流、则可以使用 TVS。

    选择 TVS 时需要考虑的几个因素:

    1) 1) UCC28C42的绝对最大值为20V、UCC28C42的建议工作范围为18V 最大值。  25V 输入需要某种钳位。

    2) TVS 具有各种钳位电压、最小值/典型值/最大值

    3) 3) TVS 必须钳制在最大20V。  此外、最小钳位电压必须高于客户的最大 VDD 工作电压。

    此致、

    Eric