请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 客户提到、在浪涌测试期间、VDD 电压测试可能在大约10S 内瞬态高达25V。 对 VDD 使用齐纳二极管或 TVS 二极管是否安全? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
10秒是 相对较长的时间。 如果 TVS 的额定功率足以承受10秒的电流、则可以使用 TVS。
选择 TVS 时需要考虑的几个因素:
1) 1) UCC28C42的绝对最大值为20V、UCC28C42的建议工作范围为18V 最大值。 25V 输入需要某种钳位。
2) TVS 具有各种钳位电压、最小值/典型值/最大值
3) 3) TVS 必须钳制在最大20V。 此外、最小钳位电压必须高于客户的最大 VDD 工作电压。
此致、
Eric