请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3425R050 µF 6-1将 VNEG 描述为"负电源输出、使用2.2 μ F 电容器旁路至接地"。 图10-1显示了连接到电源而非接地端的 VNEG 电容器。 哪一项是正确的?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
µF 6-1将 VNEG 描述为"负电源输出、使用2.2 μ F 电容器旁路至接地"。 图10-1显示了连接到电源而非接地端的 VNEG 电容器。 哪一项是正确的?