This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:充电模式有问题

Guru**** 2797605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026181/bq25790-in-trouble-with-the-charging-mode

器件型号:BQ25790

尊敬的 M.或小姐:

我目前正在使用 BQ25790YBGR 管理设计中的电池。  

使用电池时没有问题、但无法对其充电。 是否可以对设计进行审查、以解释 这一点?

我们在某个位置有错误(在 1Hz 时引脚 STAT 从0变为1)。 我认为它来自 TS 或 ILIM、因为我不确定这些引脚上的设计。

感谢你的帮助、

此致、

S.t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供原理图和寄存器设置?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有默认寄存器设置。 我现在不能访问该寄存器。 物理信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.T.:

    原理图看起来正常。  STAT 闪烁表示存在故障。  状态寄存器和故障寄存器将告诉您哪个故障。  您的电池热敏电阻是否为10kohm?  问题是否仅在您取出电池时出现、或者即使连接电池也无法充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    例如、我有一个没有热敏电阻的电池、然后我看到我没有热控制。 (因为我在 TS 上有恒定的4.26V 电压、所以不应该是不充电的原因)。

    我有 6.60V 电压(当我不为电路板提供12V 电压时、电池的电压会降低) 、但 BAT 线路上没有电流。 (电池上测得的电流为0.006mA +应在何时充电)。 当我没有电池时、我有7.24V 输出、这似乎也很奇怪、因为如果我了解数据表、所选模式是8V 输出。  

    没有电池、我没有任何材料可以检查电流。

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    对于连接电池的情况下的正常充电、V (TS)作为 V (REGN)的百分比需要介于之间

    和  

    假设采用默认寄存器设置。  V (TS)=4.26V 禁用充电。

    如果未连接电池且已启用充电、请参阅以下链接中的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023437/faq-bq25792-why-does-the-sys-output-of-the-evaluation-module-evm-collapse-when-no-battery-or-battery-simulator-is-attached-to-the-bat-pins

     

    如果通过/CE 引脚或 CE 位或 TS 故障禁用充电并且电池电压低于 MINSYS 电压(对于2S 电池、默认的 MINSYs=7.2V 典型值)、那么 V (SYS)稳压至 MINSYS。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,它解决了我的问题!

    此致、

    S.t