尊敬的 M.或小姐:
我目前正在使用 BQ25790YBGR 管理设计中的电池。
使用电池时没有问题、但无法对其充电。 是否可以对设计进行审查、以解释 这一点?
我们在某个位置有错误(在 1Hz 时引脚 STAT 从0变为1)。 我认为它来自 TS 或 ILIM、因为我不确定这些引脚上的设计。
感谢你的帮助、
此致、
S.t
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 M.或小姐:
我目前正在使用 BQ25790YBGR 管理设计中的电池。
使用电池时没有问题、但无法对其充电。 是否可以对设计进行审查、以解释 这一点?
我们在某个位置有错误(在 1Hz 时引脚 STAT 从0变为1)。 我认为它来自 TS 或 ILIM、因为我不确定这些引脚上的设计。
感谢你的帮助、
此致、
S.t
尊敬的 Jeff:
例如、我有一个没有热敏电阻的电池、然后我看到我没有热控制。 (因为我在 TS 上有恒定的4.26V 电压、所以不应该是不充电的原因)。
我有 6.60V 电压(当我不为电路板提供12V 电压时、电池的电压会降低) 、但 BAT 线路上没有电流。 (电池上测得的电流为0.006mA +应在何时充电)。 当我没有电池时、我有7.24V 输出、这似乎也很奇怪、因为如果我了解数据表、所选模式是8V 输出。
没有电池、我没有任何材料可以检查电流。
此致、
S é bastien
S é bastien、您好!
对于连接电池的情况下的正常充电、V (TS)作为 V (REGN)的百分比需要介于之间

和

假设采用默认寄存器设置。 V (TS)=4.26V 禁用充电。
如果未连接电池且已启用充电、请参阅以下链接中的常见问题解答:
如果通过/CE 引脚或 CE 位或 TS 故障禁用充电并且电池电压低于 MINSYS 电压(对于2S 电池、默认的 MINSYs=7.2V 典型值)、那么 V (SYS)稳压至 MINSYS。
此致、
Jeff