This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25171-Q1:配置引脚和设计问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026337/faq-bq25171-q1-configuration-pins-and-design-questions

器件型号:BQ25171-Q1

该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢和磷酸铁锂电池充电。  是否可以在运行期间更改配置? 还有其他需要注意的事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 什么是器件输入保护? --请参阅数据表(SLUSDK0A)第7.3.4节
      • 不损坏器件的最大输入电压为40V
      • 当高于18V 的过压阈值时、器件将进入待机模式、直到输入电压恢复到阈值以下。
      • 器件没有 IN-DPM (电压折返保护)。
    • 我可以在充电期间动态更改 ISET 吗?
      • 在充电时对 ISET 引脚进行监控、并且在运行期间更改为 R-ISET 将立即改变充电电流。
      • 在充电期间、不会持续监控 VSET 和 CHM_TMR 引脚。 在切换输入电源或/CE 引脚之前、器件将不会确认这些引脚在启动后的更改。
    • ISET 与充电电流之间的关系是什么?
      • R-ISET 电阻器上产生的电压以300比1的比率映射到输出电流。
      • 可通过外部电路监控 ISET 以跟踪充电电流。
    • 镍氢电池应用的充电曲线是什么?
      • 器件不支持对镍氢电池快速充电。
      • 基于时间的充电持续时间由 CHM_TMR 设置、电流由 ISET 设置。
      • 器件仅在恒定电流模式下为镍氢电池充电、附加间歇充电选项由 VSET 引脚设置。
      • 间歇性充电可将 CHM_TMR 设置的充电计时器的充电周期缩短25%、并在电池电压低于 VRECHG 时启动
    • 产品是否具有内部热调节和关断功能?
      • 器件独立于 TS 引脚电池温度监控器来监控内部结温。
      • 当 IC 温度超过125°C 时、热调节会限制充电电流
      • 如果 IC 温度超过150°C、热关断会关闭单元 当温度降至低于135°C 的 TSHUT 下降阈值时、器件恢复充电
    • 如何提高充电效率并降低功耗?
      • Vin 越接近 Vout、效率越高、功率耗散越低。 请注意、Vin 需要大于 Vout + VDO (压降电压)、以补偿 IC 内部的电压损耗。
      • 在电池电压较低和输入电压较高的快速充电期间、IC 所需的功率耗散最大。
    • TS 引脚在电池温度应用中如何工作?
      • 当 TS 引脚电压介于 Vcold 和 Vhot 之间时、器件正常运行、通常对应于0°C 至45°C
      • TS 引脚电压超出可接受范围会导致可恢复的故障。 器件进入待机状态、直到电池温度恢复正常。
      • 可以使用 TS 引脚和 NTC 热敏电阻之间的串联和并联电阻 Rs 和 Rp 来修改高低阈值。 有关各种温度范围的建议电阻器值、请参阅数据表表表7-3。
    • 该器件是否调节深度放电电池的充电电流?
      • 对于低于 VBAT_SHORT (2.2V)的锂离子电池电压和低于1.2V 的磷酸铁锂电池电压、输出电流限制为16mA。 器件处于涓流充电阶段。
      • 对于 VBAT_SHORT 和 VBAT_LOWV (2.2V 和2.8V)之间的锂离子电池电压、以及1.2V 和2.0V 之间的 LiFePO4电池电压、输出电流限制为设置为 ISET 值20%的预充电电流。
    • 如何禁用自动充电?
      • 在标准操作下、当电池降至充电阈值(VRECHG)以下时、器件会自动重新启动充电周期。
      • 通过将/CE 引脚从主机器件上拉为高电平来禁用充电器、以防止自动启动充电周期。
      • 确保您的系统具有一种在需要时重新启用充电的方法、因为器件在禁用时不会监控电池电压。
    • 开路电池场景中的器件行为是什么? --请参阅数据表图8-3
      • 当没有电池时、器件将以等于 VSET 调节电压的输出电压循环进入和退出充电。
    • Garrett Kreger 提供的常见问题解答