请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25171-Q1 该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置? 还有其他需要注意的事项吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置? 还有其他需要注意的事项吗?