This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:"输出电容""和"输入电容"TPS7A24数据表中的"6.3建议运行条件&quot 中描述

Guru**** 2530930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024796/tps7a24-output-capacitor-and-input-capacitor-described-in-6-3-recommended-operating-conditions-of-the-tps7a24-data-sheet

器件型号:TPS7A24

TPS7A24数据表的"6.3建议运行条件"中是否描述了"输出电容器"和"输入电容器"?
还是"有效电容"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容是 EC 表中的有效电容。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    如果"6.3建议运行条件"中"输出电容"的"MAX100uF"为"有效电容"、
    是否与"建议有效输出电容值不超过50 μF "不一致。 "8.1.3输入和输出电容器要求"?

    "μF μF 输出电容值不超过50 μ F "中的"50 μ F "。 不是"6.3建议运行条件"中"输出电容器"中"MAX100uF"因降额而降低50%的值。 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Cout = 1uF 至100uF 时、该器件可保持稳定。  我确认了这种解释是正确的、因为该器件在使用1uF 和100uF 输出电容器的情况下完成了验证。  我相信、正如您所提到的、由于降额、建议保持在50uF 以下。  我们假设有效电容= 50%*标称电容。  因此50%* 100uF = 50uF。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的礼貌回复。

    让我来整理一下结论。

    总之、以下解释是否正确?

    在"6.3・运行条件"中、"输出电容=最小值:1uF 至最大值:100uF"是"标称电容值"。

    ・假设"有效电容= 50%*标称电容值"。

    很抱歉、与上一个问题相同的内容。
    以防万一,请允许我确保解释正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    谢谢、

    斯蒂芬