This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:负载突降测试下的热性能评估

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025787/tps7b69-q1-thermal-performance-evaluation-under-load-dump-test

器件型号:TPS7B69-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B63-Q1

尊敬的团队:

在执行负载突降测试时、输入电压在短时间内高达35V。 我的客户希望评估 TPS7B63-Q1的热性能。 如果我们使用 RθJA Ω 来计算温升、则当 VIN=35V 时、结温将高达187°C (环境温度=23°C、Iout=138mA)。 我认为这种方法是错误的。 我们是否有任何特殊的方法来评估热性能?  

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    因此、所有计算看起来都很好。 在计算热性能时、我们通常以稳定状态读数计算热性能、该读数为12.5Vin、69.6C。 在列出的最坏情况下、它将达到187C、这比热关断高出12C。 输入电压为32.7V 时、稳态热关断。 在28.2Vin 时将达到恢复电压、其中150C 是温度。

    在这种情况下、此瞬态似乎仅在温度高于关断温度的情况下发生、在高于150°C 时大约为15-25ms 和20-30ms。 因此、总体而言、该部件应该完全正常。 热量是一种能量读数、因此存在时间分量、必须使器件饱和才能发生损坏。 由于总过热功率耗散时间很短、因此器件可以正常工作。 该器件甚至可能不够饱和、无法在该短暂窗口中进入热关断状态、似乎在另一个150ms 内不会达到该值、但我们的官方立场是无法确保在数据表规格之外正常运行。

    即使器件保持较高的耗散功率、过 TempProtection 也会启动以避免器件损坏、尽管这显然意味着会停止调节、直到再次确保安全运行。 我再次认为它不会在这个时间刻度上跳闸、但 OTP 将正式启动以节省器件、但代价是输出的调节

    我将在下面链接一个很好的资源、向他们介绍如何使用 LDO 改善 PCB 上的热性能:

    有关如何提高 LDO 热性能的其他阅读

    希望这对您有所帮助、

    John Schneider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复!

    请您帮助澄清"热量是一种能量读数、因此存在时间分量、必须使器件饱和才能发生损坏。 由于总过热功率耗散时间很短、因此器件可以正常工作。 器件甚至可能不够饱和、无法在该短暂窗口中进入热关断状态"?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    很抱歉、我的回答不清楚。 我要传达的是、热量不会根据所消耗的功率而即时变化。 与烤箱或烤面包机一样、该部件要求能量在达到稳定状态温度之前"饱和"或在其整个质量范围内扩散。 正如烘烤盘线圈不能瞬间达到其最高温度、在耗散最高功率的同时、该部件也不会立即达到该温度。  因此、对于 LDO 而言、散热器和散热焊盘是重要的考虑因素、散热质量允许温度上升得更慢、因为它有更多的散热质量、因此面积越大、散热速度就越快。 为设计提供了改善热性能的两点。

    由于我们没有有关饱和时间的可靠数据、因此我无法具体说明饱和时间将需要多长时间、 但我可以说、我确实认为、由于过压仅保持很短的窗口时间(最大30ms)、根据您提供的信息、  器件将无法消耗足够的能量、从而导致过热保护生效。

    该器件具有内置 OTP、这意味着只要环境温度不是太高、该器件就会保护自身、因此这不是问题

    但是、如果 OTP 恰好  打开并关闭器件、则可能会停止调节。 为此、他们需要在其布局上进行更好的热设计、以便在恶劣的瞬态条件下避免使用 OTP。

    希望这清除了我最初的意思。

    对此,

    John