This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:13.5VDC 至12VD/200A 控制器解决方案

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025971/lm5143-q1-13-5vdc-to-12vdc-200a-controller-solution

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

各位专家、您好!

我的客户正在寻找支持13.5VDC -> 12VDC/200A 的解决方案。 我知道、我们可以使用 LM5143来实现多相解决方案。 我是否可以知道 LM5143是否可以支持2400W 输出应用? 如果没有、我们是否有其他解决方案可以支持它? 如果是、我们是否有可以与客户共享的更高输出功率参考设计? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    查看 LM5143-Q1快速入门计算器以获得更多指导。

    请注意、压降性能取决于 TOFF 最小规格和开关频率。 选择200kHz 等低 Fsw 应该使得这个设计是可行的。 对于200A、您可能需要4个相位(取决于最大输入电压等)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的反馈。 根据应用手册中的检查结果、这是5Vout/4相应用。 除了最小 TOFF 之外、我是否还想知道在12V 输出电压应用中还有其他问题? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    12V 输出电压不应成为问题。 只需注意高电流水平的热性能。 我建议您填写 LM5143快速入门计算器并发送给我进行审核。

    此致、

    Tim