请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143、
各位专家、您好!
我的客户正在寻找支持13.5VDC -> 12VDC/200A 的解决方案。 我知道、我们可以使用 LM5143来实现多相解决方案。 我是否可以知道 LM5143是否可以支持2400W 输出应用? 如果没有、我们是否有其他解决方案可以支持它? 如果是、我们是否有可以与客户共享的更高输出功率参考设计? 非常感谢!
此致、
Ann Lien