您好、E2E 论坛、
我们公司在新产品中使用电池充电器 IC (封装名称 BQ25611DRTWR)、我们在使用软件寄存器复位时遇到问题。
下表提供了不同源的寄存器值、硬件和数据表:
寄存器 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c |
硬复位(POR) | 17 1a 91 22 40 9e E6 4c 65 85 80 54 75 |
软复位(REG_RST) | 04 1a 91 22 40 9e E6 4c 65 85 80 54 75 |
数据表章节标题 | 17 1a 91 12 40 9e E6 4c 00 00 00 00 75 |
数据表字段说明 | 17 1a 91 22 40 9e E6 4c 00 00 00 00 75 |
红色:错误
灰色:忽略
硬复位在完全复位(系统无电源)后直接读取。 值正常、符合预期。
在设置 "器件信息寄存器"(0x0B)的 REG_RST 位后读取软复位、并再次将其清除。 "输入电流限制寄存器"(0x00)的值错误->电流过低、无法使器件正常运行。
数据表部分标题"9.5.4预充电和终止电流限制寄存器(地址= 03h)[复位= 12h]"错误。 复位值应为22h 而不是12h。
寄存器值 从两个原型板中读取、结果相同。
作为权变措施、我们只需在软复位后将寄存器0x00设置为0x17。
由于我们无法找到有关此行为的信息、因此我们想知道此问题是否可由其他人重现以及 IC 系列本身是否存在问题。
我们还希望传递数据表误差。
此致、
Thorsten Fuchs