This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:软件寄存器复位行为和数据表错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024394/bq25611d-software-register-reset-behavior-and-datasheet-errors

器件型号:BQ25611D

您好、E2E 论坛、

我们公司在新产品中使用电池充电器 IC (封装名称 BQ25611DRTWR)、我们在使用软件寄存器复位时遇到问题。

下表提供了不同源的寄存器值、硬件和数据表:

寄存器 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0b 0c
硬复位(POR) 17 1a 91 22 40 9e E6 4c 65 85 80 54 75
软复位(REG_RST) 04 1a 91 22 40 9e E6 4c 65 85 80 54 75
数据表章节标题 17 1a 91 12 40 9e E6 4c  00  00 00 00 75
数据表字段说明 17 1a 91 22 40 9e E6 4c  00  00 00 00 75

红色:错误

灰色:忽略

硬复位在完全复位(系统无电源)后直接读取。 值正常、符合预期。

在设置 "器件信息寄存器"(0x0B)的 REG_RST 位后读取软复位、并再次将其清除。  "输入电流限制寄存器"(0x00)的值错误->电流过低、无法使器件正常运行。

数据表部分标题"9.5.4预充电和终止电流限制寄存器(地址= 03h)[复位= 12h]"错误。 复位值应为22h 而不是12h。

 

 寄存器值 从两个原型板中读取、结果相同。

作为权变措施、我们只需在软复位后将寄存器0x00设置为0x17。

由于我们无法找到有关此行为的信息、因此我们想知道此问题是否可由其他人重现以及 IC 系列本身是否存在问题。

我们还希望传递数据表误差。

此致、

Thorsten Fuchs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorsten、

    您能否告知这些编号是指什么?

    17 1a 91 22 40 9e E6 4c 65 85 80 54 75

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数字是寄存器中从0x00到0x0c 的值。 我要将寄存器编号添加到表中。
    为了实现完整性、包含了灰显的数字、但寄存 器0x08至0x0B 不能由 REG_RST 复位、或者在0x0a 仅部分复位(最低2位)的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在适配器存在时获得输入电流限制检测结果、请使用 IINDET_EN (REG07[7])。

    2、应该是22小时。 它将在下一个 d/s 修订版本中进行更正。

    REG08至 REG0B 是只读寄存器、REG0A[1:0]除外。 "重置"列标记为"NA"。 因此它们不能由 REG_RST 复位。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我是 Thorsten 的硬件团队同事。 您能否确认我们是否使用正确的电阻器 R86、R95和 R209值通过 BQ25611DRTWR IC 的 D+/D-线路检测 USB DCP (专用充电端口)。 此处还值得提及的是、5V (高达3安培)是一种自卸恒压电源。  

    此配置是否会正确检测 USB DCP 并将输入电流限制设置为2.4A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D+和 D-引脚短接应检测为 DCP。

    谢谢、

    宁。